This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:时钟/数据线异常行为:故障和死线

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621801/pca9306-strange-behaviour-on-clock-data-lines-glitches-and-dead-line

部件号:PCA9306

我尝试使用PCA9306从3V3转换为1.8V的I2C电平。 我可以看到信号在一个通道上正确移动,但在另一个通道上不正确。 实施的配置是数据表中建议的配置。

这种行为是否有任何具体原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:

    这很奇怪-您能告诉我们更多有关未显示正确偏移值的信道的信息吗? 您看到的是什么? 是否有信号波形捕获可供我们查看?

    此外,您能否确认您在设备两侧使用了上拉电阻? 如果是,它们的电阻值是多少?它们连接到什么电压?

    您是否将VREF2和EN绑定在一起,并通过200千欧电阻器将其拉至3.3 V电源,如数据表中的图7所示?

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是PCB中实施的示意图。

    正如您所看到的,两侧都有10k通用上拉。如果使用从高侧到低侧的开关将信号手动拉低,则主板工作正常。

    使用外部微控制器板驱动此主板时出现问题。  

    我看到的是,每个前排的起点处的工作线非常浮华,而第二排线一直被拉低,除了一些故障。

    我可以提供原理图的图片,并尽快提供波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    PCA9306看起来已正确连接到。  我可能会看到U1的开/不开引脚。  如果有噪音,则可能是您遇到了问题。  您可能还需要在EN-VREF2接地连接上安装一个去耦盖。  

    让我们获取波形,然后我们可以看到可能发生的情况。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我在U1和EN/VREF2 (每侧100pF)的开/关引脚上添加了模式去耦,并将上拉从10K降低到2k2

    这解决了所有问题,现在逻辑转换器工作正常。

    此致