This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96:数据过电源设计

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621626/sn65hvd96-data-over-power-design

部件号:SN65HVD96
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0527万SN65HVD72

您好,

我正在根据应用手册SLLA336和TI设计 设计设计:Tida-0.0527万设计一种基于电源的数据解决方案。

传感器侧:

传感器,PWM输出为4kHz,VCC = 5V,ICCmax = 0.1A。

板侧:

需要读取PWM信号并为传感器供电的MCU。

在主板和传感器之间,我有13米长的电缆,只有2根线用于传输电源和数据。

它是否有效,还是我应该对我的设计进行一些更改?

此致,

伊加尔

传感器侧:

板侧:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊加尔
    您的设计对我来说很好。 由于应用程序的数据速率不是很高,请检查两端的总线信号是否衰减。 如果是这样,您可能需要将交流耦合电容器值从0.33uF增加。 如果您有任何疑问,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速而专业的回复。

    您是否有任何特定的布局准则(差分RS422输入的受控阻抗除外)?

    此致,

    伊加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊加尔

    RS485布局的一般规则在此适用。 您可以参阅SN65HVD72数据表上的第12节(第25页)。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,