This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于"ESD二极管"在VCC和IN_DXP/n以及IN_CLKp/N之间

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621267/tmds181-about-esd-diode-between-vcc-and-in_dxp-n-and-in_clkp-n

部件号:TMDS181
主题中讨论的其他部件:DXP

大家好,

 

如果VCC=VDD=floating (DCDC输出被禁用)且电压被施加到"IN_DXP/n和IN_CLKp/N引脚"上,则我了解在“VCC引脚”上观察到该电压。

因为我猜“VCC引脚”和“IN_DXP/n和IN_CLKp/N引脚”之间有“ESD二极管”(我指的是绝对最大额定值)。

我的理解是否正确?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    HDMI输入具有50欧姆电阻器至Vcc和o二极管,用于保护,这两种路径可能导致您看到的泄漏。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

     

    感谢您的及时回复。

    我了解此保护电路如下所示。


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    我们不能透露电路的实际实施情况。
    根据HDMI规格,在IN_Dx到Vcc之间有一个50欧姆的电阻。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

     

    我还有一个问题。

    我们的客户正在评估TMDS181,但即使包括“TMDS181”在内的吸入端应用已关闭(VCC=VDD=Floating),源端输出也“IN_DXP/n和IN_CLKp/N (约2.5V)”。

    因此," IN_DXP/n和IN_CLKp/N "超过"VCC+0.3V"。

    然后,应用电路如图36所示。

    您是否遇到过此问题?

    如果是,请告诉我们您是否有任何解决方法?

     

    我们知道此问题的原因是源设备端。

    但是,如果您有任何信息,能否告知我们?

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    HDMI输出是电流源,它们不应在TMDS181输入上施加电压,而应吸收电流。
    我将通过电子邮件与您联系,以上报您的问题。

    此致