请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 主题中讨论的其他部件:DXP,
大家好,
如果VCC=VDD=floating (DCDC输出被禁用)且电压被施加到"IN_DXP/n和IN_CLKp/N引脚"上,则我了解在“VCC引脚”上观察到该电压。
因为我猜“VCC引脚”和“IN_DXP/n和IN_CLKp/N引脚”之间有“ESD二极管”(我指的是绝对最大额定值)。
我的理解是否正确?
此致,
Kanemaru