请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万I, DP8.3848万C您好,
是否有人想替换英特尔的LXT905 (已过时部件),TI部件DP8.3848万I似乎具有工业用的SNI模式功能,但SNI模式操作的材料非常有限, 是否有人对如何实施此替换的指导或应用说明
LXT905有几个配置引脚,如PDN (断电),FDE (全双工模式),LBK (环回)和DSQE (SQE禁用),似乎DP8.3848万I只有MDIO和MDC 引脚,如I^2C总线用于配置PHY内部寄存器,如何升级此部件,对此有何想法?
谢谢
Dennis