This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换英特尔废弃的SNI模式10M PHY芯片LXT905

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621551/to-replace-intel-obsoleted-sni-mode-10m-phy-chip-lxt905

主题中讨论的其他部件:DP8.3848万IDP8.3848万C

您好,

是否有人想替换英特尔的LXT905 (已过时部件),TI部件DP8.3848万I似乎具有工业用的SNI模式功能,但SNI模式操作的材料非常有限, 是否有人对如何实施此替换的指导或应用说明

LXT905有几个配置引脚,如PDN (断电),FDE (全双工模式),LBK (环回)和DSQE (SQE禁用),似乎DP8.3848万I只有MDIO和MDC 引脚,如I^2C总线用于配置PHY内部寄存器,如何升级此部件,对此有何想法?

谢谢

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP8.3848万中的一些数据
    DP8.3848万C/I/YB采用10 Mb/s串行网络接口(SNI),允许使用简单数据
    仅用于10 Mb/s系统的接口。 虽然此接口没有定义的标准,但接口是
    基于较早的德州仪器(TI) 10 Mb/s物理层设备。 SNI中使用了以下引脚
    模式:
    •TX_CLK
    •TX_EN
    •TxD_0
    •RX_CLK
    •RxD_0
    •CRS
    •列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP8.3848万中的一些数据
    DP8.3848万C/I/YB采用10 Mb/s串行网络接口(SNI),允许使用简单数据
    仅用于10 Mb/s系统的接口。 虽然此接口没有定义的标准,但接口是
    基于较早的德州仪器(TI) 10 Mb/s物理层设备。 SNI中使用了以下引脚
    模式:
    •TX_CLK
    •TX_EN
    •TxD_0
    •RX_CLK
    •RxD_0
    •CRS
    •列

    这是否意味着我们不再需要使用MDIO和MDC进行接口管理配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用DP8.3822万。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!

    这是另一种情况,我们有两个英特尔PHY芯片已在不同的产品上过时,LXT905是10M位/秒SNI模式PHY
    我之前提到的是LXT971,这是一个MII接口PHY,很容易找到此部件的更换件,但是很难找到可行的LXT905更换件,因为我们不想对固件做太多的更改

    谢谢

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此设计在功能方面的主要关注点是什么。 您看了DP8.3822万吗?

    此致,
    很棒