This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:IO_IMPEDANT_CTRL

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620973/dp83867e-io_impedance_ctrl

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我想确认IO_IMPEDANT_CTRL寄存器。

1.

根据数据表,最低为1.1111万,最高为0万。

这意味着1.1111万代表35欧姆,0万代表70欧姆,正确吗?

二.

如果读取IO_IMPEDANT_CTRL寄存器而不做任何更改,则该值表示50欧姆的微调值,但该值会因每个设备而异。

正确吗?

3.

是否可以使用IO_IMPEDANT_CTRL寄存器而不考虑MAC接口(RGMII/SGMII)?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.是的,您的理解是正确的。

    2.微调值被寄存器配置值覆盖。

    3.您要查找的应用程序是什么? 阻抗控制在MAC接口中是常见的。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geet

    感谢您的回复。

    >2. 修剪值被寄存器配置值覆盖。
    是的,我理解。

    但是,我要确认的是,设备默认情况下从寄存器读取的值可能不同。
    通常,如果轨迹阻抗为50欧姆,我认为用户不需要更改配置值的寄存器值。
    如果迹线阻抗不是50欧姆,用户可以按配置的值更改寄存器。 (我认为1位对应~1欧姆)

    我的理解是否正确?


    >3. 您要查找的应用程序是什么? 阻抗控制在MAC接口中是常见的。
    应用程序是网络摄像机。 MAC接口应为RGMII。

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是,设备默认值应为50欧姆,如果轨迹阻抗控制为50欧姆,则不需要寄存器配置。 但是,如果阻抗匹配不完美,则可以使用此寄存器配置进行校准。



    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geet

    谢谢你。 我明白了。

    BestRegards