请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万E 你(们)好
我想确认IO_IMPEDANT_CTRL寄存器。
1.
根据数据表,最低为1.1111万,最高为0万。
这意味着1.1111万代表35欧姆,0万代表70欧姆,正确吗?
二.
如果读取IO_IMPEDANT_CTRL寄存器而不做任何更改,则该值表示50欧姆的微调值,但该值会因每个设备而异。
正确吗?
3.
是否可以使用IO_IMPEDANT_CTRL寄存器而不考虑MAC接口(RGMII/SGMII)?
BestRegards