This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:TPD1E05U06-Q1问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621833/tpd1e05u06-q1-tpd1e05u06-q1-issues

部件号:TPD1E05U06-Q1

您好,

 TPD1E05U06-Q1出现问题。  该器件位于1.6V的线路上,线路处于击穿状态,使线路保持在900mV。 通过数据表,我们预计在6.5V之前不会出现击穿。 您知道是什么原因导致了这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch -

    您是否可以尝试测量设备上另一方向的压降? 该器件是单向的,因此一个方向的正向电压约为.7-1V,而另一个方向的正向电压为6.5V。 如果不是问题,请告诉我,我将深入探讨。 我们没有听到设备夹紧比预期低的问题,因此我很想知道发生了什么情况。

    谢谢!

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alec,

    这也是我们最初的想法,所以我们换了设备,它实际上变得更糟.... 因此,我们对设备的方向是正确的充满信心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitch -

    我已将其发送到电子邮件。

    谢谢!
    Alec