This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:I2C_CTL问题(紧急)

Guru**** 2553980 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620522/tmds181-i2c_ctl-problem-urgent

部件号:TMDS181

大家好,

你能建议我解决问题吗?

TMDS181用于盥洗盆设备,并连接到4K或2k蓝光播放器。
当设置电源关闭和打开时,屏幕上不显示图像。
当检查设备引脚状态时,出现问题时,SDA_CTL引脚在逻辑低电平中停止
发生。

问题1. 您是否知道TMDS181在开机实例上显示此类症状。
问题2. TMDS181中是否存在任何使SDA_CTL引脚逻辑永久低电平的电路

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mita,

    我看到I2C信号在不符合正确的通电时间时保持在低电位,您能否确认您具有正确的通电重置?

    TMDS181用于GPIO或I2C模式?

    您是否遵循了数据表中的DDC snoop建议? DDC的状态是什么?

    HPD是否运行正常?

    您是否尝试过不同的HDMI源?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moise-San,

    感谢您的反馈,并对我的回复延迟到紧急状态表示歉意。
    问题已解决。
    已确定设备外的电路存在此问题。

    Mita