请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 大家好,
你能建议我解决问题吗?
TMDS181用于盥洗盆设备,并连接到4K或2k蓝光播放器。
当设置电源关闭和打开时,屏幕上不显示图像。
当检查设备引脚状态时,出现问题时,SDA_CTL引脚在逻辑低电平中停止
发生。
问题1. 您是否知道TMDS181在开机实例上显示此类症状。
问题2. TMDS181中是否存在任何使SDA_CTL引脚逻辑永久低电平的电路
Mita