This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:如何通过插针束带配置部件以支持在有或没有主机连接的情况下进行电池充电?

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616383/tusb4041i-how-to-configure-the-part-through-pin-strap-to-support-battery-charging-either-with-or-without-host-connection

部件号:TUSB4041I

您好,

我的客户想将该部件配置为支持下游端口上的电池充电1~4无论是否有主机连接。 他们尝试了以下配置:(他们更喜欢插针带配置)

PWRCTL[1:4]=1;

PWRCTL_POL=0;  

AUTOENZ=0;

而集线器只能在不连接主机的情况下为下游电池充电。 连接主机后,集线器既不会为电池充电,也不会与下游设备通信。 此配置有什么问题? 能否请您为我提供正确的PIN配置以支持此功能?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您能否分享该原理图? 他们能否确认在连接主机时,下游VBUS从高到低再到高? 这将强制下游设备退出DCP/ACP模式,并允许其在CDP模式下重新连接。 PWRONx_BATENx引脚是否用于控制下行端口电源开关? 这是充电模式支持的要求。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jmmn,您好!

    感谢您的回复。 是的,有两个VBUS开关,由集线器的PWRONx_BATENx引脚控制。 这是一个单独的集线器板,上面没有MCU。 他们如何实施VBUS控制?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入/退出充电模式时VBUS切换将通过TUSB4041控制自动进行。  主机是否可以看到集线器,但不能看到下游设备?  或者主机也看不到?

    此致,

    JMMN