请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I 您好,
我的客户想将该部件配置为支持下游端口上的电池充电1~4无论是否有主机连接。 他们尝试了以下配置:(他们更喜欢插针带配置)
PWRCTL[1:4]=1;
PWRCTL_POL=0;
AUTOENZ=0;
而集线器只能在不连接主机的情况下为下游电池充电。 连接主机后,集线器既不会为电池充电,也不会与下游设备通信。 此配置有什么问题? 能否请您为我提供正确的PIN配置以支持此功能?
谢谢!
John