This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:睡眠模式配置

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619683/tps65982-sleep-mode-configuration

部件号:TPS6.5982万

您好,

我们正在使用TPS6.5982万 PD芯片,需要将其置于睡眠模式。 从技术参考手册中,我们发现有两个用于电源管理控制的寄存器:0x20和0x70。 但是,尚不清楚寄存器0x20的S0,S3,S4和S5含义。

您能解释一下这些状态的不同之处吗? 是否可以通过I2C总线在运行时配置状态?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    TPS6.5982万的系统电源状态设计用于镜像Windows PC的电源状态。 您可以从以下网页找到有关系统电源状态的信息: msdn.microsoft.com/.../aa37.3229万(v=vs.85).aspx

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    很清楚。  

    因此,我的配置如下:

      

    在我将此配置下载到PD之后,芯片功耗没有改变。 未连接到USB-C,且在寄存器0x70更新后通过I2C总线无通信。

    何时应用新值?

    有什么情况不允许PD芯片移至空闲模式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    Type-C端口上是否连接了某些设备? 如果是这样,设备将不会进入休眠模式,除非您断开它,VBUS电压将恢复为0伏。
    您在睡眠模式下是否使用任何GPIO? GPIO消耗的电流将影响TPS6.5982万的整体功耗。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    1.否,未连接到C型 我可以测量VBUS,它是0伏。  

    2.是的,我们正在使用GPIO控制LED,但它们已关闭。

    我们在同一I2C总线上有3个PD芯片和另外两个IC。 在与此IC的TPS6.5982万通信期间,是否可能退出休眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    是的,I2C总线上的任何I2C通信都将使TPS6.5982万从睡眠状态唤醒。

    谢谢!
    Eric