This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:使用TPS6.5982万检测2.0 或3.0 中的各处

Guru**** 2548520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619723/tps65982-use-tps65982-to-detect-between-usb2-0-or-usb3-0

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5983万B

您好,

我有一个关于我的设计的问题。 我需要设计一个设备,它将使用2.0 与我的PC进行通信。

这将类似于:

现在,我可以选择连接到2.0 的3端口(500mA)或3.0 的1端口(900mA/1.5A),我正在寻找一种可以检测端口并协商获得最高可用功率的解决方案。

TPS6.5982万 是否在此处工作?

 

谢谢!

调整

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    您是否需要提供超过5V/3A的电压?
    您的系统是否需要使用USB Type-C连接?
    我想了解有关您的系统要求的更多信息,以便我能更好地提供建议。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    感谢您的回复。 我的系统可以使用USB提供的20V电源。 我最薄弱的环节是电缆。 我不能有3.0 电缆或Type-C连接器。 我只能使用4针脚。
    USB-PD可通过VBus供电。 我有兴趣利用这一部分。 对于通信协议,我想必须在2.0 上退回到。

    谢谢!
    调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    20V只能通过Type-C连接。 这是由于USB PD (电源传输)使用配置通道(CC线路)与所连接的USB PD设备进行通信。 当使用标准4针USB连接时,在500mA时,您的最大电压限制为5V。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,  

    我以为电源通信是通过Vbus传输的。 我想您需要CC来进行电缆检测。 这是正确的假设吗?  

    那么,我们如何知道PC上的3.0 a端口是否已启用?

    谢谢!  

    调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    USB PD规格中的电源通信通过CC线路传输。 您可以通过以下链接阅读有关USB PD规格的更多信息: www.usb.org/.../

    标准USB Type-A端口将不启用PD。 无论它是USB 2.0 还是USB 3.0。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Eric的回复。

    我现在已经阅读了Type-C和USB-PD。

    现在回到我的问题,我可以将TPS6.5983万B用于我的应用吗?

    我假设我现在可以使用CC,D+/-和VBus/GND的自定义电缆。 我假设我不需要连接SBU。

    当连接到USB Type-C DFP时,这应该为我提供20V/5A电压,当连接到标准Type-A USB端口时,应该为正常5V/500mA电流。

    谢谢!

    调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    我建议在此应用中使用TPS6.5982万。 如果您希望设备符合USB标准,则必须使用标准的Type-C连接,因为USB-IF不允许使用自定义电缆。
    如果您想要支持DisplayPort或Thunderbolt等备用模式,则需要连接SBU线路。 如果不是,则可以让它们保持断开连接状态。 您是同时使用USB 3.0 速度还是仅使用USB 2.0 ?
    如果您要使用USB 3.0 ,您需要在系统上添加超高速USB 3.0 mux,以使通过Type-C端口的超高速线路静音。 对于USB 2.0 ,TPS6.5982万具有用于电缆反转的内部muxing。 但是,根据电缆长度的不同,您可能需要为2.0 的各线路添加一个转接驱动器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Eric的回复。  

    因此,请回答您的几个问题:

    1.我们不需要USB兼容。

    2.我们不需要Thunderbolt和DisplayPort。

    3.我们只会使用2.0 speed。

    我正在尝试浏览TPS6.5983万B和TPS6.5982万的数据表。 我正在努力找出差异。 到目前为止,我只能知道TPS6.5983万B 3.0 与TPS6.5983万B的各类设备兼容。

    如果可能,您是否能够总结任何其他差异?

    现在您对我的设备有了更好的了解。 您是否能够判断TPS6.5982万是否适合我的应用?

    谢谢!

    调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    如果您不需要使用3.0 的各项功能,我建议您使用TPS6.5982万,因为它的价格稍微便宜一些。 83具有更多的RAM内存,可支持3.0 附带的附加功能。 除此之外,功能相同。
    TPS6.5982万适合您的应用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美
    感谢Eric带我浏览。 非常感谢。 我已经订购了评估板。 看看它的发展情况。
    再次感谢,
    调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    还有一个问题。
    我是否需要一个单独的2.0 控制器与PC或此设备内置的2.0 中的控制器通信?

    谢谢!
    调整
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    TPS6.5982万具有内置MUX,用于处理Type-C连接器上的电缆反转。 但是,根据电缆或PCB迹线的长度,您可能需要在D+/D-线上添加一个转接驱动器,以保持信号完整性。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,  

    感谢您的回复。

    我的问题是关于控制器。 我是否需要2.0 1个控制器来驱动TPS6.5982万?

    谢谢!  

    调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AQ:

    TPS6.5982万只能将D+/D-线复用,用于C型连接器上的电缆反转。 TPS6.5982万还将检查D+/D-线路的1.2 检测,它是与2.0 线路通信的电池充电协议。
    然后,可以将D+/D-线从TPS6.5982万路由到主处理器,以获得2.0 的相关数据。

    谢谢!
    Eric