主题中讨论的其他部件: TPS6.5983万B
您好,
我有一个关于我的设计的问题。 我需要设计一个设备,它将使用2.0 与我的PC进行通信。
这将类似于:
现在,我可以选择连接到2.0 的3端口(500mA)或3.0 的1端口(900mA/1.5A),我正在寻找一种可以检测端口并协商获得最高可用功率的解决方案。
TPS6.5982万 是否在此处工作?
谢谢!
调整
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有一个关于我的设计的问题。 我需要设计一个设备,它将使用2.0 与我的PC进行通信。
这将类似于:
现在,我可以选择连接到2.0 的3端口(500mA)或3.0 的1端口(900mA/1.5A),我正在寻找一种可以检测端口并协商获得最高可用功率的解决方案。
TPS6.5982万 是否在此处工作?
谢谢!
调整
感谢Eric的回复。
因此,请回答您的几个问题:
1.我们不需要USB兼容。
2.我们不需要Thunderbolt和DisplayPort。
3.我们只会使用2.0 speed。
我正在尝试浏览TPS6.5983万B和TPS6.5982万的数据表。 我正在努力找出差异。 到目前为止,我只能知道TPS6.5983万B 3.0 与TPS6.5983万B的各类设备兼容。
如果可能,您是否能够总结任何其他差异?
现在您对我的设备有了更好的了解。 您是否能够判断TPS6.5982万是否适合我的应用?
谢谢!
调整