大家好,
此问题是,即使收到ping LFPS,TUSB1310A也不输出CP1
而它在合规模式下输出CP0。
我的客户想知道合规模式序列所需的任何设置。
请告诉我。
顺便说一下,对于RX_ELECIDLE,数据表中有以下2个说明。
我认为5.3 .4.1 电源管理的"RX_ELECIDLE"是一个典型的和
"TX_ELECIDLE"正确。 这是否正确? 请告诉我。
・表3-3:RX_ELECIDLE:
活动高。 当与P0,P1,P2或P3中的PHY断言时,表示检测到LFPS。
・5.3 .4.1 电源管理:
"当RX_ELECIDLE在P0,P1,P2或P3中取消断言时,TUSB1310A设备接收器监控
LFP,除非在复位期间或在电气空闲时RX_TERMINATION被移除。"
此致,
Fumio Nakano