This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:符合模式序列问题

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616665/tusb1310a-compliance-pattern-sequence-problem

部件号:TUSB1310A

大家好,

此问题是,即使收到ping LFPS,TUSB1310A也不输出CP1
而它在合规模式下输出CP0。

我的客户想知道合规模式序列所需的任何设置。

请告诉我。


顺便说一下,对于RX_ELECIDLE,数据表中有以下2个说明。
我认为5.3 .4.1 电源管理的"RX_ELECIDLE"是一个典型的和
"TX_ELECIDLE"正确。  这是否正确?  请告诉我。

・表3-3:RX_ELECIDLE:
  活动高。 当与P0,P1,P2或P3中的PHY断言时,表示检测到LFPS。

・5.3 .4.1 电源管理:
"当RX_ELECIDLE在P0,P1,P2或P3中取消断言时,TUSB1310A设备接收器监控
LFP,除非在复位期间或在电气空闲时RX_TERMINATION被移除。"


此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    RX_ELECIDLE的描述 是正确的,在这两种情况下,数据表都表示RX_ELECIDLE将在断言和处于某种省电状态时检测LFPS。

    TUSB1310A将自动传输3.0 中指定的CP模式,请仔细检查LFPS的tBurst和tRepeat,您能发送上述时间的一些示波器捕获吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias-san,

    感谢您的回复。

    我有疑问。

    TUSB1310A不会进入P0状态下的相容性模式序列吗?

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    TUSB1310A支持CP0和所有其他CP模式。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias-san,

    感谢您的回复。
    很抱歉我的问题不清楚。

    是的,我知道。

    我的理解如下。
    这是否正确? 请告诉我。

    ・当TUSB1310A处于P0状态(POWER_DOWN [1:2]=00)时:

     当TUSB1310A接收LFPS时,它输出CP0模式。
     但是,即使下次收到LFPS,它也不会输出CP1模式。

    ・当TUSB1310A处于P1,P2orP3状态(POWER_DOWN [1:2]=01,10,11)时:

     当TUSB1310A接收LFPS时,它输出CP0父级。
      It接收到LFPS后,将输出CP1模式。
      It接收到LFPS后,将输出CP2模式,依此类推。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确。

    POWER_DOWN []的值具有不同的含义,具体取决于电源状态。

    请查看下表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias-san,

    感谢您的回复。
    您的回复非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano