This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.363万:AN-1794图7问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619859/dp83630-an-1794-figure-7-issue

部件号:DP8.363万

在名为"AN-1794 Using RMII Master Mode"(使用RMII主模式的AN-1794)的文档 (图7)中,它提到在RMII主模式下工作时,DP8.363万的TX_CLK引脚输出25MHz时钟。 不幸的是,我在DP8.363万的数据表中找不到任何词语来支持它。

在DP8.363万的数据表 的3.4 部分中,它提到"对于RMII主模式,设备在此引脚上输出内部生成的50 MHz参考时钟"。  它显然与AN1794相冲突。

我认为在图7中可能是AN-1794有一些打字错误,“TX_CLK”应该替换为“CLK_OUT”,尽管“CLK_OUT”应该替换为“TX_CLK”。  

我对吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DP8.363万将在RMII主模式下在TX_CLK上输出50MHz,但在RMII主模式下,可以通过寄存器配置在TX_CLK上输出25MHz。 AN1794应用手册的3.2 部分突出显示了该程序。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢