请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.363万 在名为"AN-1794 Using RMII Master Mode"(使用RMII主模式的AN-1794)的文档 (图7)中,它提到在RMII主模式下工作时,DP8.363万的TX_CLK引脚输出25MHz时钟。 不幸的是,我在DP8.363万的数据表中找不到任何词语来支持它。
在DP8.363万的数据表 的3.4 部分中,它提到"对于RMII主模式,设备在此引脚上输出内部生成的50 MHz参考时钟"。 它显然与AN1794相冲突。
我认为在图7中可能是AN-1794有一些打字错误,“TX_CLK”应该替换为“CLK_OUT”,尽管“CLK_OUT”应该替换为“TX_CLK”。
我对吗?