This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.363万:符合光纤- 100Base-BX和100Base-lx

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620676/dp83630-compliance-with-fiber---100base-bx-and-100base-lx

部件号:DP8.363万

您好,

DP8.363万数据表说明指定该芯片符合100Base-FX光纤通信标准。 问题是我的应用程序要求达到5 km 范围,这意味着使用100Base-BX或100Base-lx标准。 IC是否可以与100Base-BX或100Base-lx模块(SFP或收发器)配合使用?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anselmo,您好!

    只要SFP模块与光纤上的快速以太网兼容,就可以将其与DP8.363万配合使用。 在这种情况下,不同的标准对SFP模块的影响比对以太网PHY的影响要大,但在SFP模块数据表中验证兼容性很好。

    此致,
    Aniruddha