请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4041I 我的设计需要多个USB 2.0 HS设备,并将使用此设备将数据线连接到主机PC,但将为所连接的USB设备提供电源,而这些设备将独立于USB总线和集线器IC。 是否有任何具体建议来禁用/不使用任何此IC电源/管理功能(下游)以避免任何问题? 我已经阅读了数据表和相关应用说明,但找不到任何与此相关的具体信息(完全独立)。 如有任何帮助,我们将不胜感激。