This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:独立电源,有效忽略电源管理。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619272/tusb4041i-independent-power-supply-effective-disregard-of-power-management

部件号:TUSB4041I

我的设计需要多个USB 2.0 HS设备,并将使用此设备将数据线连接到主机PC,但将为所连接的USB设备提供电源,而这些设备将独立于USB总线和集线器IC。 是否有任何具体建议来禁用/不使用任何此IC电源/管理功能(下游)以避免任何问题? 我已经阅读了数据表和相关应用说明,但找不到任何与此相关的具体信息(完全独立)。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    确保集线器设置为报告未启用完全电源管理(FULLPWRMGMitz =1)。 此外,确保过电流输入不会被拉低。 要获得USB合规性徽标,集线器应用程序必须启用过电流报告,但对于闭合系统,这不是问题。 此外,根据USB规范,任何具有永久连接设备的集线器端口都应将该端口标记为“不可拆卸”。 同样,在功能上这不是问题,但如果需要USB合规性,则需要通过I2C EEPROM / SMBus或efuse进行设置。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    感谢您的回答。

    我用10k电阻将FULLPWRMGMTz拉至3.3V,用10k将PWRCTL1-4拉至GND。 我已离开测试,USB_VBUS,OVERCUR1z-4Z,GORED,PWRCTL_POL和AUTOENz,全部不适用 我还离开了SM总线端口N/C (SMBDAT,SMBCLK,SMBUSz)。 您能预见到该配置是否存在任何问题吗? 这基本上是我从数据表中收集到的,但是有一两个(AUTOENz,联动)我在想做什么,即研磨或离开常闭 USB合规性不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    我将跳过PWRCTL上的下拉菜单,因为未使用输出。 输出仍将驱动,如果将其下拉,您将获得更多电流消耗,但这也不是主要问题。 我还建议在测试引脚上使用外部下拉。 它具有内部下拉功能,但这是一个引脚,如果由于噪音事件而被拉高,将导致集线器停止作为集线器运行并进入测试模式,因此我会谨慎行事。

    USB_VBUS是必需输入。 如果集线器看不到~500 mV (5V VBUS的分割值),则集线器将不会转动功能。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    感谢您的建议。 我已注意到你建议的改动。 我认为我的其余预期联系正常吗? 500mV的可接受偏差是多少?

    此致

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dean:

    其余连接看起来可以接受。 USB_VBUS输入用于跟踪分割的VBUS版本,因此VIH (最小值)约为430 mV。 VIH (最大值)为1.15V。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JMMN

    谢谢你