This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA100-Q1:SN65HVDA100-Q1 LIN规格修订版兼容性

Guru**** 2580165 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618942/sn65hvda100-q1-sn65hvda100-q1-lin-specification-revision-compatibility

部件号:SN65HVDA100-Q1

您好,  

我的一个项目需要LIN 2.0 PHY。  我从TI找到了TPIC1021AQDRQ1,但那是NRND。

还有另一个LIN PHY SN65HVDA100QDRQ1 ,支持LIN 2.1 规格。  

LIN 2.1 PHY是否向后兼容LIN 2.0 PHY?

谢谢!

Ritesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh,

    是的,但在某些情况下。 如果LIN 2.1 主节点还包含LIN 2.0 主节点的所有功能,特别是LIN 2.0 的一些过时功能,则LIN主节点可能会处理LIN 2.0 从属节点。 如果LIN 2.1 从节点已预先配置,则LIN 2.1 从节点可用于带有LIN 2.0 主节点的群集中,这意味着LIN 2.1 从节点在重置后具有有效的配置。

    您计划如何使用LIN 2.1 零部件,以及当前如何使用LIN 2.0 零部件?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

     

    好的。 那么  ,作为 LIN 2.1 主节点,SN65HVDA100-Q1是否会处理LIN 2.0 从属节点? 或者   ,作为 LIN主节点,SN65HVDA100-Q1是否具有LIN 2.0 主节点处理LIN 2.0 从属节点的所有功能?

     

    谢谢  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好...

    正在等待对上述问题的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh,

    对此延迟深表歉意,关于此部件是否完全向后兼容的文档不多。 如我之前所说,为了使LIN 2.1 作为LIN 2.0 的主设备工作,2.1 设备还必须具有过时的LIN 2.0 功能。 这些过时的功能包括:从属节点的消息标识符和分配帧ID配置。 在LIN 2.1 中,这些功能被删除。 由于此设备只是一个物理接口,因此这两个功能应该与设备无关,并且应该仅与开发的消息协议相关。  

    简而言之,是的,此设备可作为LIN 2.0 从属设备的主设备工作。

    此致,