您好,
我的一个项目需要LIN 2.0 PHY。 我从TI找到了TPIC1021AQDRQ1,但那是NRND。
还有另一个LIN PHY SN65HVDA100QDRQ1 ,支持LIN 2.1 规格。
LIN 2.1 PHY是否向后兼容LIN 2.0 PHY?
谢谢!
Ritesh。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的一个项目需要LIN 2.0 PHY。 我从TI找到了TPIC1021AQDRQ1,但那是NRND。
还有另一个LIN PHY SN65HVDA100QDRQ1 ,支持LIN 2.1 规格。
LIN 2.1 PHY是否向后兼容LIN 2.0 PHY?
谢谢!
Ritesh。
Ritesh,
是的,但在某些情况下。 如果LIN 2.1 主节点还包含LIN 2.0 主节点的所有功能,特别是LIN 2.0 的一些过时功能,则LIN主节点可能会处理LIN 2.0 从属节点。 如果LIN 2.1 从节点已预先配置,则LIN 2.1 从节点可用于带有LIN 2.0 主节点的群集中,这意味着LIN 2.1 从节点在重置后具有有效的配置。
您计划如何使用LIN 2.1 零部件,以及当前如何使用LIN 2.0 零部件?
此致,
Ritesh,
对此延迟深表歉意,关于此部件是否完全向后兼容的文档不多。 如我之前所说,为了使LIN 2.1 作为LIN 2.0 的主设备工作,2.1 设备还必须具有过时的LIN 2.0 功能。 这些过时的功能包括:从属节点的消息标识符和分配帧ID配置。 在LIN 2.1 中,这些功能被删除。 由于此设备只是一个物理接口,因此这两个功能应该与设备无关,并且应该仅与开发的消息协议相关。
简而言之,是的,此设备可作为LIN 2.0 从属设备的主设备工作。
此致,