This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:驱动MOSFET

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618796/iso5451-q1-driving-mosfet

部件号:ISO5451-Q1
主题中讨论的其他部件: ISO5451

您好,

在绘制示意图之前,我正在查看ISO5451-Q1的数据表,但我无法确切了解驱动MOSFET需要注意什么,因为数据表侧重于驱动IGBT。

您能否就设计人员在驱动数据表中遗漏的MOSFET时应注意的事项给我建议? 一个示例是如何处理Desat引脚。 我猜MOSFET不需要去饱和功能。 还有事吗?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    对于MOSFET和IGBT应用,VCC2和VEE2的电源电压不同。 更具体地说,SI MOSFET的电源电压通常为+12V/0V,SIC MOSFET为+20V/-5V,IGBT为+15V和-8V。 ISO5451-Q1具有VCC2的电压监控功能,阈值电压为12.6V (典型值)。 在电源电压不足的情况下,驱动器输出将被禁用。 也就是说,ISO5451适用于驱动SIC MOSFET。  

    关于去饱和保护,客户可以使用齐纳二极管和电阻器调整保护阈值,以适合MOSFET。  

    如有任何其他问题,请告诉我。  

    谨致问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    熊山

    如果未使用设备的去饱和功能,应如何在原理图和PCB上处理去饱和引脚,以使设备正常工作?

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山

    很抱歉回复太晚。 我没有收到关于此主题的任何电子邮件提醒。

    Desat引脚需要短接到GND2才能绕过该功能。  

    谨致问候,