Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB4020BI-Q1 我正在阅读TUSB4020BI-Q1的数据表,对设备初始化有点困惑。
基本上,我需要的是一个独立的USB集线器,没有任何外部I2C EEPROM和外部主机SMBus编程。 数据表中有一个应用示例,说明它不需要I2C EEPROM。 但是,在编程部分,听起来也像是如果I2C EEPROM未正确编程,USB集线器将无法工作。
我的想法是,如果没有I2C EEPROM,该芯片将加载所有默认设置,并像独立的USB集线器一样工作。 正确吗? 或者我必须使用外部I2C EEPROM或外部主机通过SMBus初始化它?