This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:TUSB4020BI-Q1是否需要I2C EEPROM才能工作?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619625/tusb4020bi-q1-does-tusb4020bi-q1-need-an-i2c-eeprom-to-work

部件号:TUSB4020BI-Q1

我正在阅读TUSB4020BI-Q1的数据表,对设备初始化有点困惑。

基本上,我需要的是一个独立的USB集线器,没有任何外部I2C EEPROM和外部主机SMBus编程。 数据表中有一个应用示例,说明它不需要I2C EEPROM。 但是,在编程部分,听起来也像是如果I2C EEPROM未正确编程,USB集线器将无法工作。

我的想法是,如果没有I2C EEPROM,该芯片将加载所有默认设置,并像独立的USB集线器一样工作。 正确吗? 或者我必须使用外部I2C EEPROM或外部主机通过SMBus初始化它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董先生:

    TUSB4020B不需要EEPROM或SMBus编程。 TUSB4020B只能为正常操作进行引脚配置。 仅当需要更深入的专门配置时才需要EEPROM或SMBus。 请注意,如果SMBUSz被拉低,TUSB4020B将不会作为集线器工作,直到SMBus主机设置了cfg-active位。 如果不使用SMBus,请勿将SMBUSz引脚设置为低电平。

    此致,
    JMMN