请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1.0031万 主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万
大家好,
让我确认一下数据表值。
我从 TLK1.0031万数据表P.57中看到了以下值。 此值 是否正确?
1=选择REFCLK_0 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考(默认1'b0)
0=选择REFCLK_1 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考
因为我 从TLK1.0232万数据表P.42中看到了以下值,而该值正好相反。 所以我想检查这个值。
0=选择REFCLK_0_P/N作为信道x HS侧串行器宏的时钟参考(默认1'b0)
1=选择REFCLK_1_P/N作为信道x HS SIDE SerDes宏的时钟参考
此致,
西雄真二
此致,
西雄真二