This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:TLK1.0031万 CHANGE_CONTROL_1寄存器REFCLK_SW_SEL

Guru**** 2619045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619145/tlk10031-tlk10031-channel_control_1-register-refclk_sw_sel

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万

大家好,

让我确认一下数据表值。

我从 TLK1.0031万数据表P.57中看到了以下值。  此值 是否正确?

 1=选择REFCLK_0 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考(默认1'b0)

 0=选择REFCLK_1 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考

 

 

因为我 从TLK1.0232万数据表P.42中看到了以下值,而该值正好相反。 所以我想检查这个值。

 

0=选择REFCLK_0_P/N作为信道x HS侧串行器宏的时钟参考(默认1'b0)
1=选择REFCLK_1_P/N作为信道x HS SIDE SerDes宏的时钟参考

 

 

此致,

西雄真二

 

此致,

西雄真二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinji,

    TLK1.0232万说明是正确的:

    0=选择REFCLK_0_P/N作为信道x HS侧串行器宏的时钟参考(默认1'b0)
    1=选择REFCLK_1_P/N作为信道x HS SIDE SerDes宏的时钟参考

    请允许我请求进行此更改。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的回复。 我知道TLK1.0232万值是正确的。 TLK1.0031万怎么样? 以下值是否正确?

    -----------------

    我从  TLK1.0031万 数据表P.57中看到了以下值。  此值 是否正确?

     1=选择REFCLK_0 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考(默认1'b0)

     0=选择REFCLK_1 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考

    此致,

    西雄真二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信吉,

    TLK1.0031万的正确值如下所示:

    0=选择REFCLK_0 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考(默认1'b0)

    1=选择REFCLK_1 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,

    谢谢你。
    何时更改TLK1.0031万的数据表?

    此致,
    西雄真二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要请求更改,然后他们需要批准更改。 我不知道何时准备就绪。

    谢谢!
    路易斯