This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:地址问题

Guru**** 2563410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618795/ds90ub926q-q1-address-question

部件号:DS90UB926Q-Q1

尊敬的先生  

我们的项目使用4件DS90UB926,如下所示为系统结构,这是一个功能测试板  

我看到数据表中有一个部分提到地址926和925必须相同

1.如果使用以下结构,则所有DS90UB926/925地址都必须相同? 正确吗?

2.我可以知道我需要使用I2C控制DS90UB925或DS90UB926吗? 或者,图像可以正常显示而不使用任何I2C设置? 或者我需要注意的事情?

3.您是否有DS90UB925/926中继器模式的布局指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们收到了您的问题,已将其分配给其他人查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Manickam

    还不错!! 期待您的回复  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    注释如下所示:

    1.如果使用以下结构,则所有DS90UB926/925地址都必须相同? 正确吗?

    答:不是,每个发送器和接收器都必须具有唯一的I2C地址。

    2.我可以知道我需要使用I2C控制DS90UB925或DS90UB926吗? 或者,图像可以正常显示而不使用任何I2C设置? 或者我需要注意的事情?

    答:根据您的应用程序,中继器可以在没有寄存器设置的情况下工作。请参阅UB925第25页的中继器说明。

    3.您是否有DS90UB925/926中继器模式的布局指南?

    答:没有特殊布局要求,请遵循高速布局规则。

    此致,

    Steven