Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB544 在“线程: TUSB1002”中讨论的其他部件
大家好,
关于TUSB544还有两个问题需要 您 的帮助:
1. 什么 频率 可 被视为 EQ? 5GHz或 其它 频率? 我们无法在规格中找到
2. 我们 需要 详细 的指南 来设置 VID 和 VOD, 就像 我们在TUSB1002 规范中可以找到的那样:
TUSB1002 可补偿 上游 (D 至 C) 和 下游 ( A 至 B)的信道丢失。
这 是通过 将 CH1_EQ[2:1] 和 CH2_EQ[2:1] 针脚配置 为 与 匹配的均衡设置来实现的
可能靠近通道 插入 损耗。 在此 特定 示例中, CH1_EQ[2:1] 用于 路径 A 到 路径B ,即
3.1 002 主机 和 TUSB1002之间的通道 以及 CH2_EQ[2:1] 是 通道 C 到 D的通道
TUSB1002 与3.1 插座之间的连接。
TUSB1002 支持 由 CFG[2:1] 引脚选择的5级直流增益。 通常是 直流 增益
应 设置 为 0 dB ,但 可能 需要 调整 以 纠正 以下任一 情况:
1. 输入 VID 过高 导致 VOD 大于 USB 3.1 定义 的摆动。 对于 本 例, 为负DC
应 使用增益。
2. 输入 VID 太 低 导致 VOD 小于 USB 3.1 定义 的摆动。 在 这 种情况下, 为正直流 增益
应 使用。
3.通道中的低频中断 导致 信号的直流元件 夹住 垂直 眼睛
掩码。 在 这 种情况下 ,应 使用正直流增益。
关于TUSB544还有两个问题需要 您 的帮助:
1. 什么 频率 可 被视为 EQ? 5GHz或 其它 频率? 我们无法在规格中找到
2. 我们 需要 详细 的指南 来设置 VID 和 VOD, 就像 我们在TUSB1002 规范中可以找到的那样:
TUSB1002 可补偿 上游 (D 至 C) 和 下游 ( A 至 B)的信道丢失。
这 是通过 将 CH1_EQ[2:1] 和 CH2_EQ[2:1] 针脚配置 为 与 匹配的均衡设置来实现的
可能靠近通道 插入 损耗。 在此 特定 示例中, CH1_EQ[2:1] 用于 路径 A 到 路径B ,即
3.1 002 主机 和 TUSB1002之间的通道 以及 CH2_EQ[2:1] 是 通道 C 到 D的通道
TUSB1002 与3.1 插座之间的连接。
TUSB1002 支持 由 CFG[2:1] 引脚选择的5级直流增益。 通常是 直流 增益
应 设置 为 0 dB ,但 可能 需要 调整 以 纠正 以下任一 情况:
1. 输入 VID 过高 导致 VOD 大于 USB 3.1 定义 的摆动。 对于 本 例, 为负DC
应 使用增益。
2. 输入 VID 太 低 导致 VOD 小于 USB 3.1 定义 的摆动。 在 这 种情况下, 为正直流 增益
应 使用。
3.通道中的低频中断 导致 信号的直流元件 夹住 垂直 眼睛
掩码。 在 这 种情况下 ,应 使用正直流增益。