This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:什么是TUSB544的EQ频率以及如何设置VID和VOD

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615908/tusb544-what-s-the-eq-frequency-of-tusb544-and-how-to-set-vid-and-vod

部件号:TUSB544
在“线程: TUSB1002”中讨论的其他部件
 大家好,
    关于TUSB544还有两个问题需要 您 的帮助:
1. 什么 频率 可  被视为  EQ?  5GHz或  其它 频率?       我们无法在规格中找到
2. 我们 需要 详细 的指南  来设置  VID 和 VOD, 就像      我们在TUSB1002 规范中可以找到的那样:

 TUSB1002 可补偿       上游 (D 至 C) 和 下游 ( A 至 B)的信道丢失。
这   是通过 将  CH1_EQ[2:1] 和 CH2_EQ[2:1] 针脚配置 为     与 匹配的均衡设置来实现的
    可能靠近通道 插入 损耗。  在此  特定 示例中, CH1_EQ[2:1]  用于 路径 A 到 路径B  ,即
   3.1 002 主机 和  TUSB1002之间的通道 以及 CH2_EQ[2:1]  是 通道 C 到 D的通道     
 TUSB1002 与3.1   插座之间的连接。
 TUSB1002 支持 由          CFG[2:1] 引脚选择的5级直流增益。  通常是  直流 增益
应  设置 为 0 dB ,但 可能 需要   调整 以 纠正     以下任一 情况:
1. 输入 VID 过高  导致  VOD  大于  USB 3.1  定义 的摆动。  对于 本 例,   为负DC
 应  使用增益。
2. 输入 VID 太 低 导致  VOD  小于  USB 3.1  定义 的摆动。  在 这 种情况下,   为正直流 增益
应  使用。
      3.通道中的低频中断 导致      信号的直流元件 夹住  垂直 眼睛
掩码。  在 这 种情况下     ,应  使用正直流增益。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       TUSB544 的工作方式如下:上行均衡指示将应用于上行信道上接收器的均衡器,下行均衡指示将应用于下行接收器的均衡器。 同时,引脚CFG0和CFG1配置了DC增益(上游和下游),您可以在数据表的表8中看到如何将CFG引脚配置为所需的DC增益。 必须以这种方式配置设备,因为正如您所看到的,所有4个差分对都是双向的,因此可以轻松配置增益,而无需担心信道方向。 (您可以遵循以下规则:配置上游和下游的均衡器,因为所有差分对都是输入,并对直流增益执行相同操作,将所有差分对视为输出。 无论信道方向如何,这都将带来足够的配置)。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    非常感谢。 但是如何设置VID和VOD? 是否有用户指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这两个参数都不可配置,这是一个线性驱动器,因此VOD将由输入信号及其应用的EQ量来确定。TUSB544可检测低至80mVpp的输入信号。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    谢谢!