请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617946/tps2553-tps2553
部件号:TPS2553亲爱的朋友们:
请在我们测试TPS2553 EVM时帮助解决问题。
我正在尝试测试TPS2553的反向电压保护,如下图所示。
这是我的测试设置。
- 打开直流电源上的CH1 (5.0V)。
- 在TPS2553 EVM的输出电压下连接一个5欧姆电阻器或具有1A恒定电流负载的电负载。
- 打开直流电源上的CH2 (5.5V)。
- 观察TPS2553EVM上的故障引脚。
但是,当向输出电压施加反向电压(5.5V)时,我很难将故障拉低(激活)。
您能帮我理解可能会出什么问题吗?
谢谢,Ian。