This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:TFP401A (DVI RX)和SN65LVDS93A (LVDS TX)之间的通电/断电顺序

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618730/sn65lvds93a-power-up-down-sequence-between-tfp401a-dvi-rx-and-sn65lvds93a-lvds-tx

部件号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他部件: TFP401A

大家好

您是否介意询问SN65LVDS93A和TFP401A?

我们的客户将这些设备用于"HDMI/DVI到LVDS桥接器"应用,如下所示:
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla325a/slla325a.pdf

(我们的客户将使用图1中所示的这些设备。  使用1通道LVDS的电路。)


在这种情况下,我们的客户将 为    SN65LVDS93A和TFP401A使用不同的3.3V电源。
那么  ,TFP401A (DVI RX)和SN65LVDS93A (LVDS TX)和(CPU)之间是否有通电/断电顺序?
如果您有一些建议,您能否告知我们?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

     两个设备的开机顺序都没有要求。

    我们只 建议遵循SN65LVDS93A数据表中所述的顺序,该数据表描述了如何打开/关闭LCD屏幕。

    开机顺序:
    1.提高液晶屏功率(可能0.5 ms至10 ms),但保持关闭背光。
    2.等待额外的0-200毫秒以确保不会出现显示屏噪音。
    3.启用视频源输出;开始发送黑色视频数据。
    4.将LVDS83B关闭切换为SHTDN = VIH。
    5.发送>1毫秒的黑色视频数据;这允许对LVDS83B进行相位锁定,并使显示屏显示黑色
    数据优先。
    6.开始发送真实图像数据。
    7.启用背光。
    关机顺序:
    1.禁用LCD背光;等待LCD数据表中指定的最短时间,使背光降低。
    2.视频源输出数据从活动视频数据切换为黑色图像数据(所有可见像素变为黑色);驱动器
    此时间超过2帧时间。
    3.设置SN65LVDS93A输入SHTDN = GND;等待250 ns。
    4.禁用视频源的视频输出。
    5.断开LCD面板的电源以获得最低的系统功率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel San

    感谢您的回复!

    此致,

    松本博塔