Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, TFP401A
主题中讨论的其他部件: TFP401A
大家好
您是否介意询问SN65LVDS93A和TFP401A?
我们的客户将这些设备用于"HDMI/DVI到LVDS桥接器"应用,如下所示:
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slla325a/slla325a.pdf
(我们的客户将使用图1中所示的这些设备。 使用1通道LVDS的电路。)
在这种情况下,我们的客户将 为 SN65LVDS93A和TFP401A使用不同的3.3V电源。
那么 ,TFP401A (DVI RX)和SN65LVDS93A (LVDS TX)和(CPU)之间是否有通电/断电顺序?
如果您有一些建议,您能否告知我们?
此致,
松本博塔