This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:TPS6.5986万短路可靠性

Guru**** 2617305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617211/tps65986-tps65986-short-circuit-reliability

部件号:TPS6.5986万

我有一个应用程序,其中USB C型电缆可能会被剪断,导致VBUS通过电缆对GND短路。 在我的系统VBUS中为5V。 我使用正确的C型电缆连接了两个TPS6.5986万EVM,并且正在测试VBUS与GND的短路。 执行此操作时,DFP TPS6.5986万将进入内部电源开关打开且不会再次关闭的状态,直到我发出HRESET信号。理想的行为是,一旦消除了短条件, TPS6.5986万将再次尝试关闭开关。 如何使 TPS6.5986万自动重试关闭电源开关? 这是一个特定的固件设置,还是我被迫使用外部电路来触发HRESET信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    您必须使用外部电路来触发HRESET。 一旦在TPS6.5986万上触发OCP,它将尝试重新连接几次。 但是,如果未在该时间内移除短路,则它将停止尝试重新连接。
    通过触发HRESET,您将确保TPS6.5986万将在消除短路后尝试重新连接。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,

    感谢您的回复。 因此,OCP条件似乎可以通过GPIO事件(低活动)来断言。 这可能是我对HRESET的触发因素。 假设在断言HRESET信号后立即清除此GPIO事件,从而将我使用的GPIO立即释放到非活动状态,这是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    正确,在确定HRESET信号后,GPIO事件将被清除。 最好在我们的其中一个EVM上尝试此操作以进行确认。

    谢谢!
    Eric