请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5986万
我有一个应用程序,其中USB C型电缆可能会被剪断,导致VBUS通过电缆对GND短路。 在我的系统VBUS中为5V。 我使用正确的C型电缆连接了两个TPS6.5986万EVM,并且正在测试VBUS与GND的短路。 执行此操作时,DFP TPS6.5986万将进入内部电源开关打开且不会再次关闭的状态,直到我发出HRESET信号。理想的行为是,一旦消除了短条件, TPS6.5986万将再次尝试关闭开关。 如何使 TPS6.5986万自动重试关闭电源开关? 这是一个特定的固件设置,还是我被迫使用外部电路来触发HRESET信号?
谢谢!