Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460
主题中讨论的其他部件: HD3SS460, TPS6.5982万
您好,
我使用我的设计板和TPS6.5986万EVM+HD3SS460扩展板执行一些测试。 这些测试和结果列出了吹气,
-板1:TPS6.5986万EVM + HD3SS460扩展板
-板2:板1相似,但GPIO设置不同(用于DFP)
-板3:类似板1 t GPIO设置相同(适用于UFP)
-使用 “TPS6598x配置工具” 获取TPS6.5986万的固件
-应用程序:DFP (DP alt模式的来源)发送DP视频,UFP (DP alt模式的接收器)接收DP视频
-固件1:TPS6.5986万默认固件(刻录自TPS6598x配置工具)
-固件2:通过slva844a.pdf 使用TPS6598x配置工具设置和获取固件。(用于DFP)只有GPIO设置由电路板2电路设置。
-固件3:通过 slva844a.pdf 使用TPS6598x配置工具设置和获取固件。(适用于UFP)。
test1:DP Alt模式功能正常。 (通过)
主板2 (固件2)--> DP视频-->主板1 (固件1,默认)。
测试2:DP Alt模式功能为NG。 (故障)
主板2 (固件2)--> DP视频-->主板1 (固件3)。
test3:DP Alt模式功能正常。 (通过)
板1 (固件1,默认值)--> DP视频-->板3 (固件3)。
测试4:DP交替模式功能为NG。 (故障)
板1 (固件1,默认值)--> DP视频-->板3 (固件1,默认值)。
测试5:DP交替模式功能为NG。 (故障)
主板2 (固件2)--> DP视频-->主板3 (固件3)。
Test6:DP Alt模式功能正常。 (通过)
主板2 (固件2)--> DP视频-->主板3 (固件1)。
Test7: DP Alt模式功能良好。 (通过)
其它PC (带USB-C)--> DP视频-->主板3 (固件3)。
Test8: DP Alt模式功能良好。 (通过)
主板2 (固件2) --> DP视频--> USB-C转DP转换器。
我的问题是,使用TPS6598x配置工具时,应该更改哪些参数? TPS6.5986万 EVM的默认固件设置是什么? 或者在我的应用程序中,应该考虑哪些设置?
在测试7和测试8中,只有一个器件不是TI芯片,它看起来很好。为什么?
似乎只有一个设备使用slv844a.pdf来设置固件,另一个设备是默认EVM固件。它看起来仍然很好。为什么?