This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:用于UFP的TPS6.5986万EVM默认设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614495/tps65986evm-tps65986evm-default-setting-for-ufp

部件号:TPS6.5986万EVM
主题中讨论的其他部件: HD3SS460TPS6.5982万

您好,

  我使用我的设计板和TPS6.5986万EVM+HD3SS460扩展板执行一些测试。 这些测试和结果列出了吹气,  

-板1:TPS6.5986万EVM + HD3SS460扩展板

-板2:板1相似,但GPIO设置不同(用于DFP)

-板3:类似板1 t GPIO设置相同(适用于UFP)

-使用 TPS6598x配置工具” 获取TPS6.5986万的固件

-应用程序:DFP (DP alt模式的来源)发送DP视频,UFP (DP alt模式的接收器)接收DP视频

-固件1:TPS6.5986万默认固件(刻录自TPS6598x配置工具)

-固件2:通过slva844a.pdf 使用TPS6598x配置工具设置和获取固件。(用于DFP)只有GPIO设置由电路板2电路设置。

-固件3:通过 slva844a.pdf  使用TPS6598x配置工具设置和获取固件。(适用于UFP)。

 

test1:DP Alt模式功能正常。 (通过)

  主板2 (固件2)--> DP视频-->主板1 (固件1,默认)。  

测试2:DP Alt模式功能为NG。 (故障)

  主板2 (固件2)--> DP视频-->主板1 (固件3)。  

test3:DP Alt模式功能正常。  (通过)

  板1 (固件1,默认值)--> DP视频-->板3 (固件3)。  

测试4:DP交替模式功能为NG。  (故障)

  板1 (固件1,默认值)--> DP视频-->板3 (固件1,默认值)。  

测试5:DP交替模式功能为NG。  (故障)

  主板2 (固件2)--> DP视频-->主板3 (固件3)。

Test6:DP Alt模式功能正常。  (通过)

  主板2 (固件2)--> DP视频-->主板3 (固件1)。

Test7: DP Alt模式功能良好。  (通过)

  其它PC (带USB-C)--> DP视频-->主板3 (固件3)。  

Test8: DP Alt模式功能良好。  (通过)

  主板2 (固件2) --> DP视频--> USB-C转DP转换器。  

 

我的问题是,使用TPS6598x配置工具时,应该更改哪些参数?  TPS6.5986万 EVM的默认固件设置是什么? 或者在我的应用程序中,应该考虑哪些设置?

在测试7和测试8中,只有一个器件不是TI芯片,它看起来很好。为什么?

似乎只有一个设备使用slv844a.pdf来设置固件,另一个设备是默认EVM固件。它看起来仍然很好。为什么?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板2的主芯片是TPS6.5982万,板3是TPS6.5986万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mentor:

    您有一些非常深入 且相互冲突的测试结果: 由于测试1通过,因此我们将从测试2开始进行初步讨论...首先要注意,映射AMSEL,USB3/DP事件和CC方向的GPIO映射到x82与x86的不同GPIO (它们不同)...

    **您只能使用两个x86还是两个x82?

    -82具有TBT和外部电源路径控制,而x86没有。

    从上面的信息中:

     -如果在FW?中配置了正确的GPIO映射,则基本上x82和x86只能通过DP (在任何测试设置中)

    对于您的测试设置:

    -您是否使用DP显示器作为DP接收器? 您是否使用Type-C笔记本电脑作为DP来源?

    -您是否正在尝试2通道DP或4通道DP?

    -您可以将您的FW1,FW2和FW3发送给我吗

    您还提到默认FW:您是指默认模板吗?

    如果要恢复为默认设置(恢复FW),您可以转至应用程序配置工具>设备(顶部)>刷新EVM固件(恢复)

    -此恢复固件是开箱即用的固件,它将允许configID (dipswitch)功能。

    _________

    作为一项行动,我 将继续尝试让以下测试设置通过

    测试2:DP Alt模式功能为NG。 (故障)

      主板2 (固件2)--> DP视频-->主板1 (固件3)。

    请注意,我将在下周的星期四之前不在办公室,因此我的回复将会延迟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    1.板1 (作为UFP) 使用DP监视器作为DP接收器。 板3将DP视频传递给MCDP2850。

    2.我的DP来源:

      (A)主板2是主板,其DP源应来自CPU。

      (B)当板1作为DFP时,其DP源是DP模式生成器。

    3.我尝试以下视频分辨率:

      - 4k2k/30p

     -4k2k/60p (应为4车道)

     —1080p

    4.将我提到的默认固件吹扫。  

      *应用程序配置工具>设备(顶部)>刷新EVM固件(恢复)

    5.您能否发送电子邮件? 我想向您发送主板2的固件和原理图(GPIO)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mentor:

    听起来不错,我回来了,将开始测试您的案例。 我的电子邮件是 jeff.mueller@TI.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mentor:

    我关闭此线程是因为它已脱机。

    谢谢