Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI86 您好,先生,
我正在使用基于Qualcomm Snapdragon 820的开发板。 它具有4通道MIPI DSI接口,用于接口显示。
我想使用带eDP 接口的触摸液晶显示屏。
为此,我希望使用TI的SN65DSI86芯片或它的EVM板,因此我想知道,芯片是 只转换视频/数据信息,还是还提供触摸支持?
谢谢你们!!!