This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:此转换器芯片是否提供触摸支持。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618472/sn65dsi86-is-this-converter-chip-provide-touch-support

部件号:SN65DSI86

您好,先生,  

我正在使用基于Qualcomm Snapdragon 820的开发板。 它具有4通道MIPI DSI接口,用于接口显示。  

我想使用带eDP 接口的触摸液晶显示屏。

为此,我希望使用TI的SN65DSI86芯片或它的EVM板,因此我想知道,芯片是 只转换视频/数据信息,还是还提供触摸支持?

谢谢你们!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yash Trivedi0:

    SN65DSI86仅支持视频转换。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以
    谢谢你