This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:数据速率问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618684/tusb2046b-data-rate-issue

部件号:TUSB2046B

尊敬的团队:

我的客户正在使用TUSB2046B设计系统。 与其他常见应用不同,它们需要能够单独控制每个USB连接的电源。 请参阅随附的以下示意图:

e2e.ti.com/.../USB_2D00_Hub_2D00_G01.pdf

为了使所有USB正常工作,连接到KN6的所有使能引脚都短接在一起,然后连接到接地。 这样,他们就可以使用所有3个通道,但当他们将摄像机连接到其中一个USB输入时,他们无法获得图像。 他们还尝试连接USB记忆棒来测量数据速率,他们发现它被限制为1MB/秒 他们试图进行下列修改:

- C38和C39 (22pF)被移除,但未观察到任何变化。

- R27和R28(22R)已更换为跳线,没有变化。

- R2和R3 (22R)被替换为跳线,没有变化。

- C1和C2 (22pF)已删除,无变化。

- R32 (1K5)已卸下,但集线器在这种情况下无法正常工作,电阻器安装在电路板上。

-已卸下R29和R30 (15k),但集线器无法正常工作,此时电阻器安装在电路板上。

-已移除U9 (瞬态抑制器),但无变化。

他们需要将数据速率提高到全速水平。您能否查看示意图并查看是否存在问题?

此致,

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caglar:

    此示意图已发布,我们正在对其进行审核。 请使用usbview实用程序获取有关集线器和摄像机的更多详细信息。 您可以加载usbview.exe (这是一个调试应用程序,可从Microsoft免费获得)。 安装该实用程序,在左侧窗口中选择集线器,依次选择“选项”>“配置描述符”,“选项”->“自动刷新”,然后按F5键。 您应该能够在右侧窗口中看到显示中枢报告的大多数描述符。

    此致,
    Joel