Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B
尊敬的团队:
我的客户正在使用TUSB2046B设计系统。 与其他常见应用不同,它们需要能够单独控制每个USB连接的电源。 请参阅随附的以下示意图:
e2e.ti.com/.../USB_2D00_Hub_2D00_G01.pdf
为了使所有USB正常工作,连接到KN6的所有使能引脚都短接在一起,然后连接到接地。 这样,他们就可以使用所有3个通道,但当他们将摄像机连接到其中一个USB输入时,他们无法获得图像。 他们还尝试连接USB记忆棒来测量数据速率,他们发现它被限制为1MB/秒 他们试图进行下列修改:
- C38和C39 (22pF)被移除,但未观察到任何变化。
- R27和R28(22R)已更换为跳线,没有变化。
- R2和R3 (22R)被替换为跳线,没有变化。
- C1和C2 (22pF)已删除,无变化。
- R32 (1K5)已卸下,但集线器在这种情况下无法正常工作,电阻器安装在电路板上。
-已卸下R29和R30 (15k),但集线器无法正常工作,此时电阻器安装在电路板上。
-已移除U9 (瞬态抑制器),但无变化。
他们需要将数据速率提高到全速水平。您能否查看示意图并查看是否存在问题?
此致,
Caglar