This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:无法将USB2MDIO十六进制文件闪存为MSP-EXP430G2 1.4

Guru**** 2562270 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430F5529, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618313/usb-2-mdio-not-able-to-flash-usb2mdio-hex-file-into-msp-exp430g2-rev-1-4

部件号:USB-2-MDIO
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP430F5529MSP430G2553

你(们)好

我正在尝试按照  “USB-2-MDIO用户指南”使用USB2MDIO十六进制文件刷新MSP-EXP430G2 Rev-1.4。

下面是命令提示符中打印的消息。 请问您能帮我解决这个问题吗?  

**********************

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware >复制USB_2
_MDIO_G2.HEX MSP430Flasher\
已复制1个文件。

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware>CD MSP430F
闪光器

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware\MSP430Flas
HER>MSP430Flasher.exe -n Unknown -w "USB_2_MDIO_G2.hex"-v -g -z [VCC]
*--- /|------------------ *
*/|_*
*/_/ MSP Flasher 1.3 v 15 *
*|/*
*--- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ HID0029:COM11 <-已选择
*正在初始化接口@ HID0029:COM11...已完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新版本。
*正在读取固件版本...
*调试器不支持3000 mV以外的目标电压!
*将VCC设置为3000 mV...完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...
*警告:找到的设备与-n选项不匹配:
-选定:未知
-找到:F20x2_G2x_G2x3x
-继续? (Y/N)(是/否):是)
*正在将文件加载到设备...
# Exit (退出):59
#错误:文件数据错误
*正在开始执行目标代码...已完成
*正在断开与设备的连接...已完成
*
*----------------------------------
*驱动程序:关闭(无错误)
*----------------------------------
*/

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware\MSP430Flas
HER>暂停
按任意键继续。 。 。

*******************

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Varun,

    MSP430闪光灯似乎将您的LaunchPad识别为G2x2x或G2x3x器件。 预期目标是G2x5x。 您能否确定您正在尝试对G2553设备进行编程?

    如果您有错误的设备目标,则可能是因为您正在尝试闪存保护内存而收到此错误消息。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。  

    是的,您回答正确,我的启动板没有G2553设备,它有G2231。

    能否帮助我识别除G2553之外的USB-2-MDIO支持的设备?

    此致

    Varun R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦伦

    USB-2-MDIO工具支持MSP430G2553和MSP430F5529。

    此致,