Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP430F5529, MSP430G2553
线程中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2, MSP430F5529, MSP430G2553
你(们)好
我正在尝试按照 “USB-2-MDIO用户指南”使用USB2MDIO十六进制文件刷新MSP-EXP430G2 Rev-1.4。
下面是命令提示符中打印的消息。 请问您能帮我解决这个问题吗?
**********************
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware >复制USB_2
_MDIO_G2.HEX MSP430Flasher\
已复制1个文件。
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware>CD MSP430F
闪光器
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware\MSP430Flas
HER>MSP430Flasher.exe -n Unknown -w "USB_2_MDIO_G2.hex"-v -g -z [VCC]
*--- /|------------------ *
*/|_*
*/_/ MSP Flasher 1.3 v 15 *
*|/*
*--- |/------------------ *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的FET调试器:
*找到USB FET @ HID0029:COM11 <-已选择
*正在初始化接口@ HID0029:COM11...已完成
*检查固件兼容性:
* FET固件是最新版本。
*正在读取固件版本...
*调试器不支持3000 mV以外的目标电压!
*将VCC设置为3000 mV...完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...
*警告:找到的设备与-n选项不匹配:
-选定:未知
-找到:F20x2_G2x_G2x3x
-继续? (Y/N)(是/否):是)
*正在将文件加载到设备...
# Exit (退出):59
#错误:文件数据错误
*正在开始执行目标代码...已完成
*正在断开与设备的连接...已完成
*
*----------------------------------
*驱动程序:关闭(无错误)
*----------------------------------
*/
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \USB2MDIOTool\MSP430 Firmware\MSP430Flas
HER>暂停
按任意键继续。 。 。
*******************