This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:COMPTregister的配置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/615422/dp83822i-configuration-of-comptregister

部件号:DP8.3822万I

您好,

我对100BASE-TX的DP8.3822万以太网兼容性测试有疑问。

在DP8.3822万中,有"Compliance Test Register (compt),address 0x0027"(合规性测试寄存器(compt),地址0x0027)。
我认为我需要配置此compt寄存器,但在下面的DP8.3822万应用程序报告中,
没有关于compt寄存器的信息。
***************
DP8.3822万 IEEE 802.3u合规性和调试
www.tij.co.jp/.../snla266.pdf
***************

从 上面的应用报告中,我似乎只需要设置以下DP8.3822万寄存器
对于100BASE-TX兼容性测试:
-BMCR (基本模式控制寄存器),地址0x0000
-PHYCR (PHY控制寄存器),地址0x0019
-PHYRCR (PHY重置控制寄存器),地址0x001F

Q1.我是否需要为100BASE-TX兼容性测试设置compt寄存器?

问题2.如果问题1的答案为"是",我需要在何时将值设置为compt register?

Q3.如果第1季度的前一季度为“否”,则compt寄存器的用途是什么?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。

    正确的是,为100BASE-TX兼容性配置PHY所需的全部操作是寄存器0x0h,0x19h和0x1Fh。
    请遵循合规性申请说明。

    compt寄存器的用途主要是用于10BASE-T合规性测试。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    感谢您的回复。

    >compt寄存器的用途主要是用于10BASE-T合规性测试。

    让我再次询问有关DP8.3822万I Compt Register的信息。
    从compt寄存器的描述来看,compt似乎注册了和
    需要为100Base-TX测试设置DPDWN寄存器位[5],位[4]。
    是否需要设置Compt和DPDWN?

    顺便提一下,在应用报告(DP8.3822万 IEEE 802.3u合规性和调试)中,
    也没有关于为10BS-T合规性测试设置compt寄存器的信息。

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好。

    100BASE-TX测试不需要compt寄存器。
    只需注册0x0h并将其设置为0x2100h即可。
    这将强制使用100BASE-TX测试所需的空闲模式。

    Compt寄存器未在10BASE-T合规性报告应用说明中列出的原因是文档中建议的其他方法不需要它。 有多个选项,但应用手册中的选项最有效。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross:

    感谢您的回复。
    我了解DP8.3822万的compt寄存器。

    此致,
    G.F.