请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3822万I 您好,
我对100BASE-TX的DP8.3822万以太网兼容性测试有疑问。
在DP8.3822万中,有"Compliance Test Register (compt),address 0x0027"(合规性测试寄存器(compt),地址0x0027)。
我认为我需要配置此compt寄存器,但在下面的DP8.3822万应用程序报告中,
没有关于compt寄存器的信息。
***************
DP8.3822万 IEEE 802.3u合规性和调试
www.tij.co.jp/.../snla266.pdf
***************
从 上面的应用报告中,我似乎只需要设置以下DP8.3822万寄存器
对于100BASE-TX兼容性测试:
-BMCR (基本模式控制寄存器),地址0x0000
-PHYCR (PHY控制寄存器),地址0x0019
-PHYRCR (PHY重置控制寄存器),地址0x001F
Q1.我是否需要为100BASE-TX兼容性测试设置compt寄存器?
问题2.如果问题1的答案为"是",我需要在何时将值设置为compt register?
Q3.如果第1季度的前一季度为“否”,则compt寄存器的用途是什么?
此致,
G.F.