This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:查看当前设计所需的示意图

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617486/dp83867is-review-of-the-schematic-required-for-current-design

部件号:DP8.3867万IS

需要TI的人员来验证当前设计是否采用 了NXP T4080处理器的DP8.3867万IS以太网PHY。 使用原理图中所示的内置磁性端口。 需要检查它是否与任何其他看起来不兼容的项目兼容。 此外,IOS通过处理器设置为1.8V。 检查是否需要电压转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivin,您好!

    请发送示意图,我们将对其进行审核。

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加文件。 这些纸张仅包含与PHY相关的页面。 如果您需要其他details.e2e.ti.com/.../TI-PHY-sheets.pdf,请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivin,您好!

    请参阅我对DP8.3867万IS示意图的评论中所附的备注。

    e2e.ti.com/.../TI-PHY-sheets_5F00_rr.pdf

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行了更改。请告诉我是否所有内容都显示为good.e2e.ti.com/.../4382.TI-PHY-sheets.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivin,

    请DNP R836,或将其完全删除。 它出现在并行R846中,将导致设备绑定到不正确的模式。

    RX_CTRL引脚38直接接地,请在此引脚上放置模式3带子。

    每个引脚上的去耦盖对应分别为1uF和.1uF。 您只放置了.1uF对。

    谢谢!