请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3867万IS 需要TI的人员来验证当前设计是否采用 了NXP T4080处理器的DP8.3867万IS以太网PHY。 使用原理图中所示的内置磁性端口。 需要检查它是否与任何其他看起来不兼容的项目兼容。 此外,IOS通过处理器设置为1.8V。 检查是否需要电压转换。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要TI的人员来验证当前设计是否采用 了NXP T4080处理器的DP8.3867万IS以太网PHY。 使用原理图中所示的内置磁性端口。 需要检查它是否与任何其他看起来不兼容的项目兼容。 此外,IOS通过处理器设置为1.8V。 检查是否需要电压转换。
Vivin,您好!
请参阅我对DP8.3867万IS示意图的评论中所附的备注。
e2e.ti.com/.../TI-PHY-sheets_5F00_rr.pdf
此致,